This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032:具有单电源的并行运算放大器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4032, LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712396/ths4032-parallel-op-amp-with-single-source

器件型号:THS4032
主题中讨论的其他器件: LMH6559

大家好、我目前正在使用 THS4032来设计我的 ADC 输入电路。 问题是我的来源有限(ATE 测试仪资源)、但需要多个测试点。 我可以并行运行的最大站点数量是多少? SPICE 仿真似乎没有问题、但恐怕会影响带电电路。 连接是我的电路。 我还需要检查其他哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohd、

    这主要取决于 V7的源阻抗。 由于每个 THS4032的输入阻抗为1M、输入电容为1.2pF、输入偏置电流为3µA μ A、这会导致分压与 V7的源阻抗相结合、并且还会产生额外的失调电压。

    THS4032的输入端是否有布线? 在这种情况下、您应该使用50R 或75R 技术。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:V7来自 ATE 仪器、将通过~5英寸的铜线迹50mil 宽(1mg 分流电阻器将靠近 THS4032)进入 THS4032。 50kHz 频带下的源极特性为1.5 Ω(直流)、80MHz 频带下的源极特性为50 Ω(直流)。 对于低源阻抗、如果我连接到多个 THS4032、是否会导致问题?

    我不熟悉50R 和75R 技术。 我可以查看的任何参考吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fairuz,

    是的、对于低源阻抗、负载影响应最小。

    您的信号带宽是多少? 信号是否包含陡峭的边缘?

    参考50R 技术、在互联网中搜索"传输线路"、"特性阻抗"、串联端接"、"并联端接"。 LMH6559的数据表还包含有用的信息。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    它可能直接工作、但我可以避免加载信号的风险、并使用一个临时增益= 2放大器、在输入端、源放大器和测试现场放大器之间具有阻抗匹配、并使用一个100欧姆隔离电阻器来驱动所有输入电容。 然后、最大限制取决于与100欧姆隔离电阻器相比、1.2pF 增量的倍数将使产生的 RC 滤波器极点保持在所需带宽之上。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、我们使用的是80MHz bw、应该是50欧姆的源阻抗。 信号用于12位 ADC 输入、源将斜升3V/1ms。

    还有一点、我读取如果输入保持悬空(它可能与电源断开)、运算放大器输出可能会跟随 VDD/VSS 电源。 因此、将1M 输入电阻更改为10K 可能会有所帮助? 或者还有其他替代方案、因为如果使用10k 电阻器、则会有较大的输入偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sean、我不确定我能理解你。 您是要将30欧姆(从 sch)电阻器更改为100欧姆电阻器吗? 1.2pf 增量是否指2.2nF 负载电容? 它并不是真正的放大器、而只是像一个缓冲器、因为我同时只使用1个源来为10个器件供电。 如果存在缺点、我需要放置的最大运算放大器是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    如果输入可以保持悬空、我将使用50R 技术并引入一个额外的缓冲器。 我认为 Sean 的建议是一样的:

    在左侧、可以看到 ATE 具有50R 输出阻抗。 U1是输入阻抗为50R 的输入缓冲器。 在微带技术中、ATE 和 U1之间的连接应使用50R 电缆或50R 传输线。 U1的增益为2、可从分压器 R3和 R4产生的6dB 阻尼中恢复。 U1的输出未直接连接到其他运算放大器、仅显示了其中的四个运算放大器、以使其更加清晰。 这样做是为了将 U1的输出与接线的容性负载隔离。 右侧的运算放大器在其+输入端也有一个51R 电阻器。 这是为了抑制由于运算放大器之间接线的电感和电容而产生的谐振。 这些复用器可以在更好的方式帮助稳定整个电路。

    您将注意到、我已将反馈电阻器从1k 降低到300R。 这些是增益为2时的建议值。 请查看 THS4032的数据表。

    我不必说、许多运算放大器之间的距离应该尽可能短...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fairuz,

    我同意 Kai 的说法。 感谢 Kai 提供电路。 要确认:R3提供输入阻抗匹配;U1处于增益= 2状态、以恢复阻抗匹配导致的衰减;R5是 U1和并联输入电容之间的隔离电阻 I 所指的。
    KI 将100欧姆拆分、这将允许更多的并联放大器(25与13)、并且仍然保持80MHz 的带宽。
    我通过计算 U1和 U2-U (N)输入之间的 RC (R=51、THS4032Cin=1.5pF)滤波器的带宽来得出这些数字、求解 N 以获得80MHz。 额外的放大器只需添加另一个 RC 极点、并逐渐将带宽降低至80MHz 以下。

    更大的问题可能是您拥有的30欧姆、2.2nF RC 滤波器。 RC 带宽仅为2.4MHz。 即使您优化了电容驱动器带宽并将30欧姆降至5欧姆、带宽仍然仅为17.8MHz。 为了使用该放大器通过80MHz 测试、您需要将2.2nF 降低至最高91pF、并至少具有15欧姆的隔离。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Sean!你们提供了很多详细信息。 我忘记了提到80MHz 带宽是源能力、但我使用低于2.4MHz 的12位 ADC 输入、30欧姆/2.2nF。

    正确、根据数据表增益= 2、反馈电阻器300欧姆应为正确的值。 但是、如果实际带宽低于2.4MHz、我认为任何值都不会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    相位稳定性分析表明、将反馈电阻从300R 增大到1k 会减小相位裕度、并使 THS4032发生振荡...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai、感谢您的输入。 然后、我将得到300欧姆、需要研究有关振荡的更多信息。