This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:组件更换

Guru**** 2838270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, TLC374M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690637/lm139-replacement-of-component

器件型号:LM139
主题中讨论的其他器件: TLC374M

您好!

我正在寻找用 具有相同功能但 更能承受负电压的组件替换四路比较器 LM139AD。

实际上、电源为+15/GND、我希望使用一个四路差分比较器、即使输入电压 Vin-低于-0.3V (例如最小输入电压-0.8)、它也不会改变状态。

 此类组件是否可用?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cinthia、您好!
    LM139AD 是一款商用级器件、我假设您正在寻找商用级替代器件。 您的问题最终出现在高可靠性论坛中。 我现在将其移至相应的商业放大器论坛。

    基尔比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cinthia、您好!

    这些器件非常坚固、但负电压是它们的致命弱点。

    问题是最终会对裸片基板二极管(对于这些旧的 JI 工艺)或 ESD 保护结构(在"现代"CMOS 和双极器件中)进行正向偏置。

    大多数比较器将允许高达-0.3V 的电压、因为这是二极管导通之前的电压。 二极管开始导通电压约为400mV、在-600mV 至-800mV 范围内完全导通、因此会限制输入范围。

    我不知道有任何比较器可以处理-0.3V 以上的负电压。

    您的最佳解决方案是向输入端添加串联电阻(1k min /伏)、并使用肖特基钳位二极管将钳位电压保持在-350mV 附近。 钳位电流应限制为1mA 或更低。

    根据电路和容差、您还可以使输入衰减到足以使负电压高于-0.3V (并相应地改变阈值)。

    输入低于限值时比较器的行为方式因器件系列而异。  您可能必须在过热情况下尝试不同的器件、以查看它们是否行为不当。 still...it 不是一个好主意来依赖特定的未指定行为、因为这会随着时间的推移而变化。

    您是否需要军用温度范围? MIL 温度范围和15V 四通道确实缩小了可用的选择范围。 并非所有四通道均具有相同的引脚分配(通常为 LM139引脚分配或标准四路运算放大器引脚分配)。

    试用 TLC374M。 它是 CMOS 的直接替代版本(最大16V)、可以查看它是否更耐受、但我仍然建议使用钳位或衰减。