This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:从负电源轨运行 OPA857

Guru**** 2687095 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA857EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713925/opa857-operating-opa857-from-a-negative-rail

器件型号:OPA857

我有一个需要 OPA857在负电源轨上运行的应用。  因此、我尝试的第一件事是运行 TINA 仿真、其中 VCC 输入连接到 GND、GND 连接到-3.3V。  我发现、TI 确认了 Tina 模型在这样运行时不起作用。  TI 声称该器件将像这样工作、但 SPICE 模型将不会这样工作。  

因此、我获得了 OPA857EVM 以在工作台上试用。  在该模式下运行时、该器件会使电源轨短路、似乎表示二极管正向偏置、因此只需由正电源供电。

是否有人尝试过此配置?  TI 能否提供有关可能发生的情况的见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您能否向我们展示您的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 OPA857EVM 原理图、我只需将 GND 连接到-3.3、将 VCC 连接到 GND。 这确实实现了我之前所描述的效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    电压只是两个节点之间电势的测量值。 该器件不知道 Vee = 0V/Vcc = 3.3V 和 Vee =(-3.3V)/Vcc0V 之间的差异。 但是、所有其他节点也必须保持在以这些电源轨电压为基准的额定范围内。 在这种情况下、这意味着使用-3.3V 表示低电平、0V 表示高电平等来驱动逻辑引脚 简而言之、为了使电路公式保持平衡、必须从连接放大器电路的每个非隔离节点中减去3.3V。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我明白我所说的是、我尝试使用 OPA857EVM 完全按照您的建议操作。 通过简单地将 RTN 应用于 VCC、将-3.3V 应用于 RTN、而不连接任何其他器项、我将根据您的建议逆转电势。 当我施加电源时、我的电源短路、意味着存在另一条偏置路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    因此、只有两根导线连接到电路板、一根0V 导线连接到 Vcc、一根-3.3V 导线连接到 GND、存在短路? 没有连接到接地示波器或任何其他设备的同轴电缆? 是否使用常规电源短路?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、没有任何外部连接会使器件短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    嗯、毫无意义、对吧? 根据物理原理、正如 Sean 所说的、只有潜在的差异才是重要的。 如果没有任何其他连接、那么无论您连接3.3V 和0V 还是0V 和-3.3V、它都不能产生任何影响...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将切断电源并使用万用表测试 Vcc 至 Vee 是否存在硬短路。 您的所有跳线的位置是什么? 导线可能已经堆叠、放大器实际看到-3.3V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我的问题、我没有正确参考电源。  每个人都是正确的。