This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:间隙和爬电距离

Guru**** 2910060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690683/iso121-clearance-and-creepage-distance

器件型号:ISO121

您好!

您能否为 ISO121BG 提供所需的间隙和爬电距离?

是否提供此信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim!

    希望你们做得好。  

    我访问了 TI 封装站点: www.ti.com/.../searchtipackages.tsp

    从数据表中将封装类型标识为 CDIP SB JVD。

    在封装站点 www.ti.com/.../mcdi039.pdf 上找到了相关的封装图

    爬电是沿固体绝缘材料表面测得的两个导电部件之间的最短距离。

    间隙是通过空气测得的两个导电部件之间的最短距离。

     我将使用以英寸为单位的标称值进行计算。

    爬电距离:2*((0.065+0.030)/2)+(0.610+0.580)/2)= 0.69英寸

    间隙:((0.012+0.008)/2)+ 0.6 = 0.61英寸

    提供了一张图片、帮助客户了解我的测量结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Alex!!