This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV:失调电压问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640HV, INA190, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689118/lmp8640hv-offset-voltage-issue

器件型号:LMP8640HV
主题中讨论的其他器件: INA190INA225

您好!

我使用 LMP8640HV IC 进行高达5A 的电流感应、增益为100。 问题在于、当运算放大器未施加输入电压时、输出电压以90mV 左右为基准、这反过来对精度产生了重大影响。 下面连接的是0V 输入上的输出电压快照。

这背后的可能原因是什么? 请向我推荐可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 根据数据表的电气特性表(第7.8节)、对于 LMP8640HV、我预计无负载时的最大电压为80mV。 这是由于最小输出电压规格、通常在其他数据表中标记为相对于 GND 的摆幅。 在低电流测量时、还有其他主要误差源、包括电压偏移和输入偏置电流。 但是、在较高的电流测量中、这些误差源的影响要小得多。 如果您想了解有关电流监控器中这些误差源以及其他可能的误差源的更多信息、可以在以下网址观看我们的电流监控器培训系列: https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers

     由于您的测量值仍比我们的最大值高10mV、因此您的设置可能会出现问题。 您能否在原理图中分享您的工作条件和测试设置? 此外、在此原理图中、您能否共享电阻器的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 下面我附上了测试设置图、其中还提到了我用于我的应用的感应电阻器的容差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahil、

    是否可以使用 LMP8640HV-T 而不是 LMP8640HV-H LMP8640HV-T 可实现较低的18mV 饱和输出电压、而不是80mV。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahil、
    查看原理图后,我相信您实际上会看到电压偏移高于典型值的器件出现错误。 对于该器件、在由5V 电源供电时、输入电压偏移可高达900μV μ V。 如果将此输入偏移乘以100V/V 增益、则得到90mV。 偏移量也可能更低、其他误差源也会增加总误差。 正如我在前一篇文章中所指出的、这些误差在较高的电流水平下将变得不太明显。 如果您主要关注低电流、则可能需要考虑另一个器件。 您需要查看的低电流测量精度的主要规格包括电压偏移(输入参考)和输入偏置电流。 INA190是一款针对这些规格具有出色性能的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回复和建议。 我们知道、与仪表放大器相比、差分放大器具有宽共模电压范围、您能告诉我哪种放大器更适合高电流和低电流测量、精度较高;DA 或 INA? 此外、可变增益放大器也是其中的一个很好的补充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahil、
    如果我正确读取了原理图、您将拥有5V 的极低共模电压。 您是否希望这会波动至更高的值? 对于更高的电流、所有电流感应放大器的误差都将降低%。 然而、测量低电流可能更具挑战性、某些器件在电流范围的低端上确实脱颖而出。 我们有多个具有可编程/可调增益的器件、但它们不一定具有最佳的输入偏置电流和电压偏移规格、这是低电流测量中的主要误差源。 为了帮助您获得一些对比度、让我们将 INA190与增益可编程 INA225进行比较。 两者都具有200的增益选项、可用于为低电流提供更高的分辨率。 要使 INA190的偏移(Vos=Vos/Vshunt (ideal)*100导致的误差)产生10%的误差、您的测量电流需要为20mA 或更低、而对于相同的百分比误差、您需要在 INA225上以150mA 或以上的电流读出。 增加分流电阻可以降低此偏移误差,但代价是由于输入偏置电流(输入偏置*rshunt/Vshunt (ideal)*100)而增加误差。 但是、INA190也显著降低了输入偏置电流、因此对总体误差的影响相对较小。

    如果不知道您想要测量的具体下限值、我很难推荐产品。 如果在150mA 时10%是可接受的、并且您确实需要可调节增益、那么 INA225可能适合您。 但是、如果您在更低的电流下需要更高的精度、两个不同的分流电阻器与 INA190的2个不同增益型号串联、可能会更好地匹配。