This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:-15V 共模电压电流感应

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690528/ina240--15v-common-voltage-current-sensing

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA188

您好!

是否可以测量-15V 共模电压轨上的电流? 它的精度应与+15V 共模电压上的电流测量精度相同。 我不想将分流电阻器放置在 GND 上、因为它会破坏 GND 平面。 INA240的电源非常简单。 如果不能、我将返回 INA188。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    根据数据表的第7.3节、INA240应在-4V 至80V 的共模电压下运行。 此外、根据数据表的第7.1节、INA240将在共模电压低于-6V 时断开。