请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690258/opa140-opa140
器件型号:OPA140尊敬的团队:
我们将从高精度实验室视频中学习。
OPA140上使用(+-5V)作为电源电压。
函数发生器达到50kHz、9Vpp、OV 偏移、50%对称。
我们可以看到大约2.0V+的失真。
但是、当以1kHz 的频率运行时、不会发生失真(实际上是一个小失真)。
培训材料提到 OPA140实际上在低频下是轨到轨的、但我如何在数据表中找到它?
频率应该是多低?
请提供资料
此致
Kevin