This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690258/opa140-opa140

器件型号:OPA140

尊敬的团队:

我们将从高精度实验室视频中学习。

OPA140上使用(+-5V)作为电源电压。

函数发生器达到50kHz、9Vpp、OV 偏移、50%对称。

我们可以看到大约2.0V+的失真。

但是、当以1kHz 的频率运行时、不会发生失真(实际上是一个小失真)。

培训材料提到 OPA140实际上在低频下是轨到轨的、但我如何在数据表中找到它?

频率应该是多低?


请提供资料

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin

    您能否发送原理图、或许还能发送您所看到的失真的示波器照片?

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuan、

    我记得观察过您注意到的 OPA140失真行为、此时大信号频率增加到数十 kHz、并且在1kHz 等低频率下不存在该失真行为。 50kHz 时波形的正极部分失真是由(V+)- 3.5V 的内部正共模电压(VCM)导致的。超过该限值后、运算放大器将在线性度受限且其他交流参数会降低的区域中工作。 与高频相比、直流和低频下的失真可能要小得多、因为低频下的开环增益非常高。

    OPA140数据表未反映这种行为、只是简单地说明了 VCM 范围为(V-)- 0.1V 至(V+)-3.5V。如果要避免失真、最好保持在指定的限值内。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    感谢您的回复、解决了我的问题。

    尊敬的 Dennis:
    感谢您的回复。

    此致
    Kevin