This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353:方波到正弦波应用支持24MHz

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LF353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690073/lf353-square-wave-to-sine-wave-application-support-24mhz

器件型号:LF353

你好。

您对 方波到正弦波应用支持24MHz 是否有任何建议? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    对于输出为24MHz 的方波到正弦波转换器、您将需要带宽最有可能为200-240MHz 的器件。 LF353的 GBW 为3MHz、远小于电路所需的带宽。

    这里有几个应用手册和电路拓扑、您可以查看-我还将您的问题转给了高速放大器团队、以获得他们的支持。

    www.ti.com/.../snoa839.pdf
    www.ti.com/.../sbfa003.pdf

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul。
    感谢你的帮助。 如果有任何更新、请告知我。 谢谢~