This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:INA114或 INA121?

Guru**** 2769395 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114, INA121, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711565/ina114-ina114-or-ina121

器件型号:INA114
主题中讨论的其他器件: INA121INA828

你(们)好  

我在这里有一个应用、我将在一个由固定电流源供电的300K 电阻器的引脚上完成电压测量

最大电压将为0至10V  

当然、我不能破坏电阻器中的电流  

因此、我计划使用 INA114等仪表放大器

我也见过 INA121和其他

所以... 哪种模型 shouild 是我的应用的更好选择

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claverie、您好!

    我不知道什么对您的应用很重要、但任何仪表放大器都将具有足够高的输入阻抗以满足需要、但不要忘记、必须确保有一条偏置电流返回接地的路径。 您需要确定系统中的重要内容、即您需要的增益和带宽类型、您可以容忍的噪声大小、错误预算等 考虑到较大的电阻值、您可能需要具有低偏置电流的器件。 INA121具有低偏置电流、因此它可能非常适合。 INA828是另一种选择、但它可能会对您的测量造成过度损耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、谢谢

    我的应用非常简单

    目的是测量10欧姆至大约300K 范围内的电阻、300K 时最大电压为10V (因此电流源约为30uA)

    无带宽问题、但需要与增益1保持稳定  

    噪声应最低、因为我需要使用电压表卡获得大约5%的测量精度 背后的数学原理

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天、我已经学习并测试了 INA114


    我遇到了一个我无法解释的问题

    当我在 V+输入引脚上放置一个电源时、INA 工作正常并遵循它的输入

    如果我释放电源并连接要测试的电阻器、INA 的输入和输出值之间会出现错误

    像偏移?

    测量的一些值(通过更改要测试的电阻器的 R15值)

     INA114的输入/输出

    2.77/2.801  

    5.145/5.226

    7.07/7.12.

    随附了带电流源的原理图

    INA 不会中断电流值

    我使用 INA114的 DIP 8引脚版本、因此 FB 引脚不可用。

    您是否得到了解释?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claverie、您好!

    您使用什么来测量这些值、以及如何构建这些值? INA114的偏置电流不应足够大、从而产生如此大的偏移误差。

    不过、您为什么将 INA 用于缓冲级? 这里、简单的运算放大器缓冲器就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、谢谢

    我在差分放大器中安装了运算放大器的情况下进行了测试、但输入电阻器即使每个电阻器上的电阻值为1Mohms、也会破坏300k 欧姆的值

    所以我不明白您建议使用哪种缓冲器?

    由于其极高的输入阻抗、我测试了 INA? 我错了吗?

    为了回答您的问题、我使用 Fluke 等高阻抗万用表同时测量 INA 上的输入和输出

    因为我不关心偏低的偏流问题

    这些值直接在 INA 的 pis 上测量

    我还检查了接地线引脚之间的正确值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claverie、您好!

    您没有差分信号、因此除非您的接地电位不同、否则没有理由使用差分放大器或 INA、否则您可以使用简单的同相运算放大器缓冲器。 INA 的前端本质上是2个缓冲器、用于保持高输入阻抗、您可以查看运算放大器的同相端子。

    您是在该电路上试验电路板、还是在 PCB 上试验电路板? 如果您已焊接组件、则可能会看到磁通污染、这可能会导致偏置电流看起来比平常大得多。 您可能还需要测试另一个器件、以确保未损坏任何器件。 INA 的输出是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、谢谢
    实际上、我只在原型板上连接 INA、因此没有仅焊接的导线
    我现在已经在 PCB 上进行了输出、看起来更好
    我会随时通知您
    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    现在一切都好了
    感谢您的支持
    此致