This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8544:查询:TLV854x 输入阻抗规格

Guru**** 2581085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689921/tlv8544-inquiry-tlv854x-input-impedance-spec

器件型号:TLV8544

大家好、团队、

在 TLV854x 数据表中、第6页中的输入阻抗显示差分和共模分别为2pF 和4pF。
您可以帮助添加输入差分和共模电阻吗? 尽管 TLV854x 是一款具有高阻抗的 CMOS 运算放大器、但我们仍希望获得输入阻抗规格、以查看传感器 AFE 应用中是否会产生负载效应。

谢谢你。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    输入电阻处于 TOhm 范围内(1T = 1000G = 1000 000 Meg)。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在进行设计、以便为您获取值。  正如 Kai 所说的、它很大、但让我看看我能为您提供什么。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、您好 Chuck、

    感谢您的提示支持!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 Ibias 和 IOS 的特性数据、以计算共模和差分输入阻抗。
    平均而言、我看到共模和差分输入阻抗都大于10T 欧姆(> 10^14欧姆)。
    卡盘