This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2690:生产日期是什么

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709590/opa2690-what-is-the-manufacture-date

器件型号:OPA2690

大家好、团队、

您能否告知以下代码  OASG6的制造商日期( 打印在包装上)。

完整 GPN: OPA2690IDG4。

提前感谢、

 此致、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    代码的第一个数字是数字0还是字母“O”? 根据我们对该器件的标记、我预计该器件将为零、表示该器件是在2000年10月制造的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、谢谢。
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、
    我仍然不清楚、
    您预计该器件是在2000年制造的、也就是10月份。
    如果我错了、请更正我2002年6月27日上市的器件
    我知道代码日期在10年后被回收(这取决于购买的时间)。
    这些器件可能是在2010年左右制造的、请您提供以下代码 OASG6的更准确日期。
    提前感谢
    Shai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、您能很快提供建议吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    抱歉、您完全正确。 将是2010年而不是2000年。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您将其清除。

    最棒的
    Shai