This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226的分流电阻器值选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690215/ina226-shunt-resistor-value-selection-fo-ina226

器件型号:INA226

尊敬的所有人:

我有使用 INA226作为功率监控器的应用、输入电流最大为3A、我想知道如何选择发送输入电流的分流电阻器? 可以使用6m Ω 电阻器吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    您可以通过几种方法来考虑这一点。 您可以通过设置3A 来确定分流电阻器、以与 INA226允许的最大可能输入电压(即+-81.92mV)相关联。 我们假设您正在测量单向电流、因此电流将从0A 变为3A、并且您希望读取正输入电压。

    因此、对于第一种情况:81.92mV/3A = 27mΩ μ A (四舍五入)。 27mΩ 这一27mΩ、您将能够测量的最低电流为 Vshunt_LSB/μ s = 2.5uV/μ s = 92.59uA。 当然、这不会考虑电流中的差分输入噪声。 如果噪声使您的测量值变化几个 LSB、那么测量一个 LSB 将更加困难、并且可能需要平均值计算和更长的 ADC 转换时间。

    如果您选择6mΩ Ω、则输入动态范围将变为18mV。 电流6mΩ 的分辨率变为 Vshunt_LSB/μ s = 416uA。 因此、使用这种较小的分流电阻器、您会在电流测量中失去分辨率并降低单噪声比、但您会降低分流电阻器的功率损耗。

    总体而言、如何选择分流电阻器取决于所需的分辨率、系统中可耗散的功率以及存在的电流噪声。 您可以随时在 此处参考我们的培训视频:training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-15-programming-power-settings

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用