请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2626 OPA2626作为示波器/ADC 的高速50 Ω 输出驱动器、可满足我们的需求、是一款理想的解决方案。 在我们的设计中、输出将连接到 BNC 连接器以连接到外部世界、从而允许驱动示波器或外部 ADC。
我尝试保护 OPA2626输出引脚免受多种潜在故障条件的影响:
- 对于短路情况、我假设中点(也称为2.5V)是 OPA2626输出级中最坏情况下的功率耗散(我在数据表中找不到任何相关数据)、因此 OPA2626必须耗散0.12W (2.5V 至50欧姆)、 因此、在最坏的情况下、172摄氏度/瓦时、I 应从环境中增加大约22摄氏度。 如果此假设正确、短路保护应该正常?
- 我还想防止错误地向 BNC 连接器施加反向电压。 为此、我添加了背靠背肖特基二极管保护。 理想情况下、我希望确保这些二极管在 OPA2626保护二极管之前保护输出、 但是、我在数据表中找不到这些信息(实际上、电气过载第8.3.2节提到了这些信息、但没有说明何时开始保护这些信息、大概类似于输入+/-0.3V)?
- 最后、当输出仍错误驱动 OPA2626输出时、我们的产品可能会降低功率。 在这种情况 下、由于5V 电源轨将关闭、因此在5V 时钳位的过压肖特基二极管保护将无用。 您能否提供未启用电源时输出引脚上损坏电压的详细信息(模拟器件工程师在 此处 www.analogue.com/.../protecting-off-amps.html 简要讨论了这一点)
谢谢。