This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:未上电时损坏 Vout 上的电压

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2626
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710200/opa2626-damage-voltage-on-vout-when-unpowered

器件型号:OPA2626

OPA2626作为示波器/ADC 的高速50 Ω 输出驱动器、可满足我们的需求、是一款理想的解决方案。 在我们的设计中、输出将连接到 BNC 连接器以连接到外部世界、从而允许驱动示波器或外部 ADC。

我尝试保护 OPA2626输出引脚免受多种潜在故障条件的影响:

  • 对于短路情况、我假设中点(也称为2.5V)是 OPA2626输出级中最坏情况下的功率耗散(我在数据表中找不到任何相关数据)、因此 OPA2626必须耗散0.12W (2.5V 至50欧姆)、 因此、在最坏的情况下、172摄氏度/瓦时、I 应从环境中增加大约22摄氏度。 如果此假设正确、短路保护应该正常?
  • 我还想防止错误地向 BNC 连接器施加反向电压。 为此、我添加了背靠背肖特基二极管保护。 理想情况下、我希望确保这些二极管在 OPA2626保护二极管之前保护输出、 但是、我在数据表中找不到这些信息(实际上、电气过载第8.3.2节提到了这些信息、但没有说明何时开始保护这些信息、大概类似于输入+/-0.3V)?
  • 最后、当输出仍错误驱动 OPA2626输出时、我们的产品可能会降低功率。 在这种情况 下、由于5V 电源轨将关闭、因此在5V 时钳位的过压肖特基二极管保护将无用。 您能否提供未启用电源时输出引脚上损坏电压的详细信息(模拟器件工程师在 此处 www.analogue.com/.../protecting-off-amps.html 简要讨论了这一点)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    正确、OPA2626将保持冷却、驱动50欧姆负载。
    2.正确的是,输出保护二极管的电压与输入保护相同。
    保护二极管不会无用;它会被正向偏置。 在这种情况下、只需通过 ESD 二极管将信号和电源加载到您的电路、如果您在该电源上有锁存敏感器件、这可能是一个问题、但双极放大器将会很好。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的快速回复。 我只有一个后续问题。

    如果输出二极管保护将在断电时保护 OPA2626免受 OUT 引脚上的电压影响、则在断电时可以施加的最大电压是多少? 我假设“电源 ESD 单元”只能处理 ESD 的高压瞬变,但长时间的电压(即连接到50Vdc 电源)会损坏 “电源 ESD 单元”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    该二极管的作用类似于正常二极管、直到10mA、然后将发生短路故障。

    如果您知道 Vout 处的电压、则可以添加与放大器输出串联的"先合后断"限流电阻器。 由于二极管直接连接到 Vcc 引脚、因此放大器输出端的强制电压超过6V 也将超过绝对最大电源额定值、并将使器件损坏。 然后、您的最小电阻值为(VOUT-6V)/10mA。 但是、这将在高电流负载下显著影响您的正常输出摆幅。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean。 我们已经具有50欧姆的源阻抗(因此我们可以与负载匹配50欧姆)、这在10mA 时仅在6V 电压的基础上再购买0.5V 电压、但我们不能超过此电阻、因为我们需要匹配50欧姆电阻。

    相反、我已经通过2个背靠背肖特基二极管保护输入、该二极管具有自己的天顶器、其故障电流约为150mA (0.5W 钳位在3V3)、这应该适合我们的保护、因为大多数潜在故障将构成仅提供几十 mA 电流的设备。 我认为、考虑到肖特基二极管的启动时间比 OPA2626早一点、并且 OPA2626之间的串联电阻为50欧姆、我们的保护措施应该会保护 OPA2626。

    感谢您的支持。