This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A73:需要在30kHz 至1GHz 的模拟缓冲器下为100 Ω 负载提供2Vpp 电压

Guru**** 2385310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA694, BUF602, LMH5401, LMH3401, TRF37A73, LMH6559
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712539/trf37a73-2vpp-into-100-ohm-load-at-30-khz-to-1-ghz-analog-buffer-needed

器件型号:TRF37A73
主题中讨论的其他器件:OPA694BUF602LMH5401LMH3401LMH6559

TRF37A73 在所需的频率范围内无法实现输出扼流圈。 是否有更适合此应用的不同器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    1GHz 时很难实现2Vpp。 我建议查看 OPA694、它是一款电流反馈放大器。

    图36及其周围的部分讨论了单位增益配置。

    另一个备选方案是 BUF602、当 Vo = 1Vpp 时、其带宽为920MHz、因此它不是很容易切割、但我想提一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    您是否知道客户是在寻找 TRF37A73等单端输出、还是希望客户使用差分输出打开? 如果它们可以使用差分输出、则应该可以在0dB 增益配置中使用 LMH3401或 LMH5401、并且在驱动100 Ω 负载时应支持1GHz 时的2Vpp 输出摆幅。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH6559也可以正常工作。