主题中讨论的其他器件: INA225、 INA240
尊敬的 E2E 论坛:
我将 INA225-Q1器件用于具有以下配置条件的双向应用:
VS:5V,±5%精度
VREF:1V8±2%精度
增益配置:50 (GS0 ="GND"、GS1 ="Vs")
分流电阻器:10mR、±1%到
测量电流范围:±3A
共模电压:7V 至30V
现象 观察: 在效率 评估期间、观察到 INA225器件的温度上升至150ºC μ V (未使用外部输入电阻)。 我在线路中的每个差分中放置了1k 的输入串行电阻(每条线路1k、只是为了限制电流、我知道精度会受到影响)。 电流降低、INA 的输出也正常工作(与电流环路测量相比、精度预期为-30%)。
在这个试验之后、我通过每个镍和 Vin-从外部注入电压、并且电流变得非常高(Vin+: 使用50R 串联电阻在2.5V 时为30mA、从 Vs 汲取的电流为30mA、在 Vin- I 上使用50MR 串联电阻在2.5V 时测得0.6mA、在本例中、电流非常低)。 因此、Vin+的电流会影响电源电流...
我有以下问题:
1) 1) 什么会导致这种行为? ( 在某些情况下、某些小电感脉冲可能会在 极短的时间内高于指定的 VCM)
2) 2) 在实现 VCM 的情况下最大可接受电流是多少. 10R 至50R 足以 限制钳位电流?
3) 3)内部会或多或少受到什么影响? (在内部串联电阻之前、我看到 Vin +和 Vin -之间存在一些偏置网络)
4) 4)如果输入线路受到影响、是否可以使器件正常工作? (即使在最糟糕的条件下、INA225的输出也会反映出接近 现实的情况、我对此感到非常惊讶)。
5) 5)您是否在双向应用中的电感负载应用中具有 INA225的任何设计配置? (H 桥应用在两个方向上读取电感器/电机电流、而不是低侧或高侧配置)