This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA121:来自 INA121的方波信号失真

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/690076/tina-spice-ina121-distorted-square-wave-signal-from-ina121

器件型号:INA121
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当运行 TI-TINA 以基于 INA121对简单设置进行仿真时、我会遇到奇怪的信号失真、这似乎也取决于温度;请参阅随附的图像。  请解释奇怪的行为。 它是仿真中的缺陷、还是它的实际运行方式应该是这样的?

作为输入、我模拟400Hz 方波信号。 我在0-5ms 内运行瞬态分析。

e2e.ti.com/.../INA121-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    INA121不是超快 INA。 增益= 10时、带宽仅为300kHz、稳定时间为20µs μ s。 因此、仿真不会与数据表规格相矛盾:

    Kai