This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:'DNP#39;与 TIDA-00826参考设计原理图中的 PI 衰减器电阻器并联的电容器

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710018/lmh6401-dnp-capacitors-parallel-with-the-pi-attenuator-resistors-in-the-tida-00826-reference-design-schematics

器件型号:LMH6401

 在 TIDA-00826参考设计 原理图中、有一些与 PI 衰减器电阻器并联的"DNP"电容器。 目的是什么? 电容器时、会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此类电容器通常可在 TI 的参考设计中看到。 通常、它们仅用于测试目的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Kai 的上述陈述是正确的。 我们通常会为旁路电容器添加额外的点、或为测试或进一步调整添加额外的组件。 您不需要包含它们、但通常最好包含用于组件的额外位置、以帮助进行电路调试。

    此致、