This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA195:通过 INA19x 接地实现电源接地隔离

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689647/ina195-supply-ground-isolation-with-ina19x-ground

器件型号:INA195

您好!

我使用的是48V 电源(与负载接地隔离)。 我将使用 INA195测量输入端的电源电流。 我可以隔离电源接地和 INA195接地、还是它们必须是公共的?

谢谢、此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我并不完全理解您的意思、但 INA195的输入偏置电流必须找到返回 INA195 GND 的电流路径。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 您可能能够做到这一点、但我们希望查看您的原理图、并在告知您继续之前确切了解您在器件上施加的条件。 您的实施可能会违反规范并在设计中存在可能的缺点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我正在测量直流/直流转换器输入端的电流。 我使用的是隔离式 DC-DC、因此电源接地和 INA195接地是不同的。

    那么、如果我的电源接地未连接到 INA195的接地端、它可以工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    如果两个接地端之间根本没有连接、则无法正常工作。

    Kai