This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:有关未上电操作的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689467/lm2904-questions-about-unpowered-operation

器件型号:LM2904

大家好、团队成员

在未上电期间、我有关于 LM2904的一些问题。

1.当 LM2904未上电并且对输入引脚施加了电压时、电流是否有可能从输入引脚流向 Vcc-pin?

2.当情况1发生时、是否会导致 LM2904出现故障?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Noriyuki、

    第8.3.3节包含有关此问题的有用信息:

    "8.3.3输入共模范围

    有效的共模范围为器件接地至 VCC - 1.5V (整个温度范围内 VCC - 2V)。 输入可能
    超出 VCC、达到最大 VCC、而不会损坏器件。 有效输入中必须至少有一个输入
    共模范围、以便输出为正确的相位。 如果两个输入都超过有效范围、则输出相位为
    未定义。 如果任一输入低于-0.3V、则应将输入电流限制为1mA、输出相位为
    未定义。"

    另请参阅第6.1节中的绝对最大额定值。

    因此、即使 LM2904未通电、也允许输入电压上升至+26V。 如果输入电压可以变为负值、则必须将输入电流限制为1mA。 一个与输入串联的简单限流电阻器可以提供此功能。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    诺日之

    Kai 正确、

    让我补充一点、由于内部反向偏置二极管、正电压下没有电流流动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    北井高桥