This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4021:想要了解如何估算修整引脚补偿

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713681/ths4021-want-to-know-how-to-estimate-the-trim-pin-compensation

器件型号:THS4021

您好,这是我的问题:

我想选择 THs4021、使用预放大器。 这个 IC 有两个修整引脚、我想知道 补偿、哪个引脚是正反馈?

数据表 是否具有判断这种情况的特性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaoyan、

    数据表的图34显示了如何连接这些引脚。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaoyan、

    请考虑图30。 为了最大限度地减小偏移、您需要在电流镜中的 Vcc-和每个互补晶体管之间实现电阻平衡。 由于电位计没有极性、因此您可以将任一端连接到每个 NULL 引脚、并将抽头连接到 Vcc-。 如果电阻已经相等、则电位计刻度盘应恰好位于中间。 如果没有、则需要调整电位计转盘以确定哪个电阻分压将实现尽可能最小的偏移。

    此致、

    肖恩