This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:输入漂移规格

Guru**** 2583325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689848/pga281-input-drift-spec

器件型号:PGA281

大家好、

客户对我们在数据表中提出的漂移规格有疑问。

有2个单独的部分-输入和单端输出。  

对于输入:DVO/dT =+/-0.03 + 0.18/GuV/C (典型值)

对于输出:DVO/dT = 0.05          uV/C (典型值)

我的问题是、总漂移是否最好将它们加在一起以获得总漂移或使用平方根?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    将漂移规格相结合的更有意义的方法是考虑最坏情况。 对于最坏情况下的漂移、您可以直接对两个漂移规格求和、请记住、输入失调电压将在输出端出现时按 PGA 的增益进行放大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! -D