This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:INA196问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA196, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710553/ina196-ina196-issue

器件型号:INA196
主题中讨论的其他器件: LMC6482

你(们)好

我使用 INA196来感测直流/直流级的电流。 我必须将输出电压从0V 更改为52V。

我有两个问题:

1) 1)向电流感应电阻器反馈电压

当我将输出电压设置为 Vo = 0V 时、INA196 会将电压驱动到电流感测电阻 器(大约0.6V)。 这是否是一个问题、因为该 IC 无法在输出端与0V 一起工作?

2) 2)输出电压无法驱动运算放大器电路

我在 INA196之后使用运算放大器电路。 我不知道原因、但 INA196的输出将被上拉(超过10k 个电阻器)、而是保持在电流电平。 我可以通过添加缓冲区来解决这个问题。 但我认为这不应该是。

感谢你的帮助。

BR

Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silvano、您好!

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  我需要澄清几点。  您说您的输出为0V 至52V。  我假设这对应于 INA196电压输出。  如果是、则会损坏器件。  假设电源电压为18V、则最大输出限制为18.3V。  当您说输出设置为0V 时、您是将 Vsense 设置为0V、将 Vsupply 设置为0V、还是将输出驱动为0V、而不考虑 Vsense 电压?  如果您使用上述最后一种方法、则可能会损坏或损坏您的器件。  原因是当您将 Vout 设置为0V 时,器件内部将 Vout 设置为 Vsense *20V/V,从而使器件可能通过输出阻抗(Vsense *20-0V)/(Small rvalue)运行大量电流。

    在最后一句中、您是否意味着您无法上拉 INA196输出?  如果是、您将无法上拉该器件、因为它不是开漏输出。  此外、即使您具有如下所示的外部开漏、INA196仍将驱动输出。

    如果我完全误解了您所说的内容、请发布您所做工作的基本方框图、以便我们可以快速评估您可能遇到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    感谢您的快速重播。 我必须像我所做的那样更清楚地解释它。 很抱歉我的错误。

    这是方框图。 我在直流/直流级生成7至52V 的电压。 之后、我使用 LDO 将电压 降低到0至52V (Vout)之间。 现在、我需要测量该动力总成中的电流。 为此、我想使用 INA196。

    返回到问题。

    如果我在这个位置使用分流器、INA196向 感测线路提供一个电压(大约0.6V)。 因此、在我想将 Vout 设置为0V 的情况下、它保持在由 INA196驱动的大约0.6V。 我假设 INA196无法感测分流器上的电流、因为 Vout 太低。 是这样吗?

    INA196的输出进入阻抗约为10kOhm 的运算放大器电路。 (基本减法器电路)。   由于一个我不理解的原因、  INA196的输出不能保持在表示电流的水平上。 它将被运算放大器电路上拉。  如果我断开 运算放大器电路、INA196输出工作正常。 因此、我不明白 这是怎么发生的。  我可以想象的唯一一点是、INA196的输出几乎不能驱动任何电流。  但这毫无意义。

    我希望 这一点更清楚。 感谢你的帮助。

    BR

    Silvano   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Silvano、您好!

    您可以再次尝试发布您的方框图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Visio_2D00_Konzept_5F00_Interne_5F00_Umsetzung.pdfSorry..here。

    BR

    Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silvano、您好!

    感谢您发帖。  我现在更好地了解您的电路。  遗憾的是、即使 Vsense 为0V、输出也永远不会达到0V。  从数据表获取的下图中可以观察到这一点。  如果无法确保 Vsense 最小 值大于20mV、则可能需要考虑使用其他器件。

    至于您使用运算放大器看到的情况、这似乎是意料之外的。  您是否尝试将该运算放大器换用另一个?  运算放大器可能已损坏。   我需要进一步研究这一点。  您使用的是哪种运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    1.点

    很抱歉你弄错了我。 我将讨论与绘图相关的 Vout、而不是 INA196的输出。 与 INA196的输出偏移有关的问题。 我明白了。 我应该能够管理它。

    2.点

    我使用的 LMC6482具有 连接到运算放大器负输入10k 的电阻器。

    您是否建议使用 TI 的其他电流感应监控器 IC?

    BR

    Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silvano、您好!

    我相信我可能会对第1点作出解释。  我相信您看到的0.6V 可以归因于 INA196输入偏置电流。  根据我们的数据表、在 VCM 较低时(当您将 LDO 输出设置为0V 时)、该器件开始拉电流。  如果从此点到接地的阻抗较大、则拉电流可能会产生该偏移。

    对于第2点、LMC6482可能存在问题。  您是否尝试使用不同的源单独驱动该输入?  我假设您的设置与此类似、如果我错了、请纠正我的问题。

    要推荐器件、我需要知道您打算为电源使用什么电压以及您打算测量的电流量。  您使用的是什么值分流器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Patrick

    第1点

    这听起来是合理的、但我使用的负载大约为4.3k Ω。 但它可能是返回路径中的某个东西。 无论如何、我必须将负载上的电压降至0V 的原因是、我必须确保负载不再有功率(加热器)来加热系统。 因此、无论如何、我必须确保即使该 IQ 电流(总电流约为20uA)也不 会流入负载。

    我将通过将分流器移至 LDO 的输入来解决此问题(请记住:直流/直流级、LDO 而非负载)。 因此、在本例中、我可以测量输出电流、而无需在其上添加任何电流。 我已经对此进行了测试、它可以正常工作。

    但感谢您的解释。 最好能更好地了解情况。

    第2点

    我没有尝试使用其他来源进行驱动。 我可以检查它。 也许您是对的、这是 LMC6482或电路构建的问题。 (手工制作)但我不得不说、是的、 我使用的电路与您所示的完全相同、但现在为了解决这个问题、我添加了一个电压跟随器作为 INA196 之后的 LMC6482的缓冲器、但它工作正常。

    我将使用9m Ω 分流器、 并驱动高达8.5A 的电流。 我需要这些电流信息来实现电流共享(但 仅在更高的电流水平下很重要)和 电流限制。

    感谢你的帮助。

    BR

    Silvano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silvano、您好!

    根据上面提供的详细信息、我认为我们目前没有更好的选择来向您提出建议。 在较低的 VCM 电压下、多种备选器件具有类似的输入偏置电流曲线。 此外、当最大 VCM 为52V 时、可供选择的器件更少。 因此、我很高兴您能够找到一种解决方法、让您的系统更接近您所需的功能。 如果您观察到进一步的不良器件行为或需要其他支持、请告知我。