This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:极低感测电压下的增益误差

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689403/ina240-gain-error-at-very-low-sense-voltage

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA190

您好!

我正在寻找一款在低感应电压(<10mV)下具有出色线性度和增益误差的电流感应放大器。 我找到 了 INA240LMP8480等器件,但注意到它们没有将增益误差规格为低于10mV 感应电压,或者不清楚增益误差规格的有效范围。

您能否帮助我缩小哪些可用器件将为具有低感应电压的应用提供最佳线性度? 我们需要50V/V 左右的增益、共模范围永远不会超过55V。

这些低感应电压是否有任何测试数据?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    电流感应放大器有两个主要误差源:失调电压和增益。 失调电压误差是根据输入失调电压固定的、而增益误差是检测电压范围内的固定百分比。

    在低频时、偏移误差决定了总误差。 对于在低 Vsense 范围内进行精确测量、低失调电压至关重要。 INA240具有典型的5uV 和最大25uV 失调电压、是我们目录中最低的失调电压规格、因此10mV 时的感应电压具有0.05%- 0.25%的误差、这会随着 Vsense 的降低而增加。

    INA240偏移的生产数据可在数据表中找到,如下所示:

    数据表中还包含噪声计算公式、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    非常感谢您提供这些信息。

    幸运的是、客户可以在其测量中补偿电流感应放大器的偏移误差。

    最终、当感测电压较小时、我们所寻求的是可预测的增益误差和线性度量。  误差不必是无限小的。

    1. 在检测电压< 10mV 时、我们是否有 INA240的任何数据?
    2. 考虑到偏移不是客户最关心的问题、我们是否仍然建议在低感应电压下使用 INA240来实现线性?

    谢谢!
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    除了数据表中包含的数据外,该器件没有精度数据,但在低于10mV 的感应电压下,器件误差将收敛为失调电压误差。 低容差分流电阻器将有助于保持测量精度。

    考虑到最大55Vcm 规格、INA240肯定是此处适用的器件。 如果客户的 VCM 范围最大为40V,则 INA190具有竞争优势。


    此致、
    Manuel Chavez