This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240和 INA188之间输入失调电压的定义差异

Guru**** 2769925 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689659/ina240-definition-difference-of-input-offset-between-ina240-and-ina188

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA188

您好!

与 INA188相比、INA240的电源非常简单、因此我不认为它是通用放大器。 它必须在输入端具有电阻网络、以 衰减输入共模电压。  

我想在高侧分流电流感应应用中使用它。 我可以使用 INA240或 INA188。 INA240的偏移为25uV、INA188的偏移为55uV。 这是否意味着 INA240的偏移确实小于 INA188? 如果它们的定义是相同的(苹果对苹果)、我认为 INA240的优势在于电源更简单、偏移更小。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    感谢您深入了解该论坛。 如果我们进行苹果对苹果的比较、那么这就是输入参考的电压偏移根据增益的外观:

    增益(V/V)

    INA240 Vos_max (V)

    INA188 Vos_max (V)

    20.

    25μ μ A

    55+170/20= 63.5 μ μ s

    50

    25μ μ A

    55+170/50=58.4 μ

    100

    25μ μ A

    55+170/100=56.7 μ

    200

    25μ μ A

    55+170/200=55.85 μ

    因此、您是正确的、因为 INA240具有更好的偏移。 每个相应零件的偏移误差百分比可根据以下公式计算。

    INA240的另一个优势是每个相应增益具有更高的带宽。 最后、INA240到 GND 的摆幅和到 VCC 的摆幅小于 INA188上到电源轨的摆幅。

    但是、INA188超过 INA240的一个规格是输入偏置电流、但您可能必须使 INA188 V-引脚低于接地值才能享受该优势。 每个相应器件的输入偏置电流误差百分比可通过以下公式计算得出。