主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
首先、感谢您参加 TI 高精度实验室! 真的很有帮助。
扰流板:当我写这个问题时、我相信我找到了答案...
我 想确认 Vos 对我的电路的影响、尽可能对其进行仿真、并最终获得传递函数。
OPA377 仿真确认了典型的数据表值。 (请参阅 TI 高精度实验室-运算放大器:Vos 和 Ib)
按照 Bruce Trump 的建议(请参见相关问题)、我插入了一个与运算放大器的正输入端子串联的电压源。
此处显示的电路是相关电路的叠加简化、其中仅包含 Vos。
由于增益预计为1+(6.8k/200)= 35;我想我预计会达到35mV、但正如您所看到的、仿真结果为25.82mV
然后、我意识 到、该仿真模型需要大约300uV 的电压才能将输出驱动为零、因此我决定在-1mV 和1.3mV 之间运行"Vos"扫描。
正如预期的那样、由于我的电源轨在0和5V 之间工作、我 在 Vos 大于300uVL 之前看到"零"、在 1.3mV 输入时看到36.2mV 输出
问题
- 这是否可以确认我的假设、即 Vos 影响将通过以下简单公式得出:Vout (Vos)=(1+6.8k/200)* Vos
- 我为什么会看到轻微的差异:36.2mV (仿真) 与35mV (理论值)
谢谢!
Alberto