主题中讨论的其他器件: 冲击、 TLC272、 TLC277、 TPD2E007
您好!
我遇到了一个问题、就是我的电路中的 TLC2264APW 芯片反复损坏。 四路封装中的一个运算放大器作为截止频率约为10Hz 的 Sallen-Key 高通滤波器进行连接。 电路中触摸我的输入的部分如下所示:
症状是运算放大器最终消耗的电流超出其应有的电流(>100mA)。 幸运的是、它由具有电流限制的电压稳压器供电、使整个电源断电、而不会造成更多的损坏。 然而、所涉及的 TLC2264封装在触摸时变得非常热、这向我证明了这是问题的根源。
我担心的是,一根仪器电缆可以直接插入1/4"仪器插孔,然后电缆的尖端连接将直接电容耦合(通过这两个0.22uF 串联电容)到运算放大器输入。 电缆尖上的 ESD 事件(例如、当有人触摸尖端时)是否可能会使 TLC2264发生 zap、从而导致上述症状? 我是否可以测量以确定损坏是否确实是由 ESD 事件造成的?
最后、如果故障确实是由 ESD 引起的、您能否推荐一种解决方案来防止未来发生这些故障?
谢谢!
-Brian Kaczynski