This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:TLV3502的输出电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3502, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713040/tlv3502-output-voltage-at-the-tlv3502

器件型号:TLV3502
主题中讨论的其他器件: TDC7200

您好!

我在我的设计中使用的 TLV3502比较器提供~3.3V 电压(已确认)、并且工作正常。  不过、同时、我注意到每个比较器的输出在高电平状态下不超过~1.5V。

下面、我附上同相输入端1kHz 和1Vpp 正弦波与反相输入端0VDC 信号之间的直接比较图像。 如您所见、该信号不会克服参考电压。

是否有人可以帮助确定 错误来源? 我绝对需要一个轨到轨信号、以便在逻辑 IC 中输入。

提前感谢、

Joaquim Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    您能否提供原理图? 您可能超出器件的输入共模范围。 器件的输入共模范围为(Vee–0.2)至(Vcc + 0.2)。 如果是3.3V 电源、则电压范围为-0.2V 至3.5V。 如果您提供低至-0.5V 的1Vpp 信号、则会超出此规格300mV。 请调整反相输入端的输入信号和基准电压、使其高于接地值并处于器件的输入共模范围内、并让我知道您是否仍然看到相同的行为。

    此致、
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图如下。 Laser _ON 是振幅约为1V 的近高斯脉冲(正脉冲)、激光_ON_THRESHOLD 设置为0.3VDC (共模范围内)。 问题仍然存在。 我刚刚使用正弦波进行了测试、如果问题是我的信号频率、则可以消歧。

    此致、

    Joaquim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    借助 TLV3502反相输入端的2Vpp 信号、您的严重超出了共模输入电压范围!

    尝试使用数据表第7.3.2节中讨论的输入过压保护。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 正如我在上一个响应中所说的、我正在读取的信号是振幅约为1V 的近高斯正脉冲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    它会产生多大的负值?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它不会变为负。 脉冲从0V (关闭)变为大约1-1.5V (峰值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    您将什么连接到比较器的输出? 50R 输入的钢丝绳?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出连接到 TDC7200的输入。 为了测量信号、我使用了 Teledyne 的默认无源探头(我认为它具有10M Ω 电阻和10pF 电容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    嗯,奇怪... 您能否绘制两幅示波器图、一幅来自输入信号和输出信号、另一幅来自输出信号和3.3V 电源?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    TLV3502的内部输出阻抗在30-40欧姆范围内。

    在输出端放置一个50欧姆的负载会将其降至1.5V 范围内。

    在我们能够确定的范围内、TDC7200具有高阻抗 CMOS 输入。

    您是否*确定*在"TX"总线上的其它位置没有其它负载或终端电阻器? 是否驱动任何其他输入?

    您是否在多个电路板上或仅在一个电路板上看到过这种情况? 您是否更换了 TLV3502? TDC7200?

    在断电的情况下、测量比较器输出和接地之间的电阻(并在测试引线反向的情况下再次测量、以确保获得有效的敏感读数-而不是二极管)。 如果低于100欧姆、则在某个地方有一个电阻器-或有损坏。

    如果您移除 R7、比较器输出会发生什么情况?

    您是否验证过 R8和 C9实际上没有组装、如果是、它们是否确实是您认为的? 混用电阻器和电容器的情况并不少见、尤其是在"02-OH、过小"尺寸且无标记的情况下。

    要排除示波器探针、如果使用 DMM 会发生什么情况? 如果 Laser _ON 为~0V、则输出应为高电平。 您应该测量~3.3V (但我怀疑它是示波器探针)。

    Kai 建议监控电源是好的、但波形顶部太平(除非消耗了大量电流)-但请检查它是否真的是3.3V。

    尽管我同意 Kai 和 Jas 的说法、但如果在输入端 pin...not Good 处测量到该"测试"波形、则上面显示的"测试"波形将比接地低1V ...当 ESD 钳位开始钳制发生器输出时、您可以看到底部趋于平坦。 我不会期望它会对输出造成损坏、但它可能会损坏输入或偏置电路中的东西。 再次-尝试更换 TLV3502。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的响应和时间。

    我刚刚注意到、实际上 TX (比较器输出)连接到50欧姆电阻器。 我已经将其移除、并且输出信号在两个电源轨之间摆动(从0V 到~3.5V)。

    此致、

    Joaquim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    恭喜!

    是的、我假设这是因为数据表的图10、其中输出端连接了50R、输出电压也下降了。

    Kai