This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309EVM

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686753/pga309-pga309evm

器件型号:PGA309

主席/女士,

以下是硬件、我想与 pga309evm 搭配使用、下面也有几个问题?

硬件:

1.AS-1水听器(BNC 连接器)

2. pga309evm 和适配器

问题:

1.无法读取现实世界传感器(水听器),我是指如果跳线从默认值更改,如何配置 EVM 板。

2.如何在串行通信(或任何其他协议)中获得水听器的频率变化、以便在控制器中使用。

3.是 EVM 的输出,按电压映射,然后如何获取电压。

请尽快回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我不确定 PGA309是否是此应用的最佳选择。 PGA309通常用作应变计和其他桥式传感器的信号调节器。 在较高增益配置中、其带宽降至约60kHz、这对于水听器应用而言可能太低。 此外、在210nV/rtHz 时、PGA309可能会为您的应用引入过多的噪声。  

    PGA309不对其输入信号进行数字化、所以没有办法通过串行协议读回它的输入电压。 此转换必须由外部 ADC 完成。  

    如果您愿意提供有关您的要求的更多详细信息、我们可能会建议更适合此应用的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是、请在下面发布另一个回复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis