This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:随着共模电压的增加、增加输出电压误差

Guru**** 2391405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689343/ina213-increasing-output-voltage-error-with-increasing-common-mode-voltage

器件型号:INA213

Patrick Simmons 的答复

尊敬的 Patrick:

很抱歉、我掉线了、我被另一个问题分心。

我需要重新填写此板以解决其他一些问题、因此我需要对此部分做出决定。 由于电路板现在在我的工作台上工作、我观察到以下情况。

使用钳位表测量的电路电流:4.41A

0.002 Ω 电阻器两端的电压:0.00895v (0.00895/0.002 = 4.475A)

INA213的输出电压:0.529v (应为0.00895 * 50 = 0.4475v)

共模电压:15.4v

因此,输出电压误差当前为(529-447)/ 447)* 100 = 18.2%

电路布局正确、并通过电流感应电阻器直接位于器件引脚4和5旁边、并对称地将长度相等/匹配的引线连接到引脚。 我将尝试连接 one2e.ti.com/.../1018.xxx.pdf 层的光绘文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我附加了一个屏幕截图、其中显示了如何布置感应电阻器以及它相对于器件的位置。

    关于此误差相对于 VCM 的幅度、将这些因素关联起来有点困难、因此、现在我将对问题的这一方面进行探讨。

    然而、当 VCM 约为15V 时、我不应看到我所处的输出电压误差。 任何想法都值得赞赏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    另一个线程仍处于活动状态。  因此、如果您不介意、我将关闭这个。  

    对于对此帖子感兴趣的人、可以在以下位置找到原始主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/current-shunt-monitors/f/931/t/679751

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢