This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2172QDGKQ1

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689670/opa2172qdgkq1

OPA2172QDGKQ1的特性参数(带宽、电压摆幅率)是否会随输出电流(负载)而变化?例如、随着负载增大、特性参数减小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    电压摆幅率(压摆率)在内部设置、负载电流或负载电阻不会产生影响。
    带宽可能会受到影响。 内部输出阻抗和负载会产生分压器。
    典型的 Zout 为60欧姆、因此减小的值应该很小。