This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:关于 LM124输出电压测量

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686774/lm124-regarding-lm124-output-voltage-measurement

器件型号:LM124

我将 LM124用作1kW 直流/直流降压转换器中的缓冲器。 LM124的输入是来自电流传感器的电压信号。 当我尝试使用万用表直接测量 LM124输出引脚上的输出时、它会显示负饱和(-13V)。 但是、如果使用示波器测量电压、则根据要求进行测量。 此外、如果万用表探针和 LM124输出引脚之间连接了10k 等电阻器、万用表可测量正确的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamlesh、

    LM124电路似乎有问题。 如果相位裕度被侵蚀了一个额外的负载电容、在这里、电缆杂散电容会使 OPAMP 振荡。 因此、相位超前补偿会有所帮助。

    您能否发布 LM124电路的原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamlesh、

    起亚公司的初步评论是有效的。 您仍然有问题吗? 检查 LM124输出信号的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamlesh、

    如果问题已解决、请单击绿色按钮。 如果您有其他疑虑、请将其发布。 该线程最终将在将来锁定、如果发生这种情况、请使用黄色的"提出相关问题"按钮。