This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2901-Q1:是否可以用作过流保护、电流感应比较器?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA-Q1, LP2901-Q1, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712691/lp2901-q1-is-it-possible-to-use-as-over-current-protection-current-sense-comparator

器件型号:LP2901-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL7407LA-Q1、 TLV1701

大家好、

我的客户正在考虑开发汽车内部 LED 灯、在此应用中应使用多个 LED。

我想推广 TPL7407LA-Q1、TPL7407LA-Q1是一款低侧 LED 驱动器、但没有电流保护功能。  

客户需要电流保护、因为低侧 LED 驱动器需要使用多通道比较器在高侧感应。

我想 LP2901-Q1会很好、但我想确认它是否真正用作高侧电流感应比较器。

请告诉我。  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki、

    您是否在电池电压下进行高侧感应? 或 LED 驱动电压?

    LP2901-Q1不是轨到轨输入、因此比较器输入电压必须介于 GND 和比比较器 V+电源电压低2V 之间。

    您需要一个轨到轨输入器件、例如 TLV1701、来进行高侧感测。

    请记住、比较器失调电压可以为正或负(±9mV)。 因此、如果您计划在低值感应电阻器上仅测量几毫伏、那么输出很可能会由于极性偏移电压相反而"粘滞"。 您需要使用+9mV 和-9mV 比较器失调电压进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常感谢!