This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:该器件是唯一能够处理400VDC 电流感测的器件、还是任何能够处理高达1500VDC 的器件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA138, INA139, INA169, ISOW7842, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687208/ina168-is-this-part-is-the-only-one-which-can-handle-400vdc-current-sense-or-is-there-any-part-which-can-handle-more-upto-1500vdc

器件型号:INA168
主题中讨论的其他器件: INA138INA139INA169ISOW7842INA260

我需要感应高达25A 的1500V 直流高侧电流。 是否有任何器件可用于处理此高电压和电流? 到目前为止、我已经看到 INA168、它可以处理400V 直流电压、但不高于400V 直流电压。 有人能不能建议如何或使用哪个器件型号来测量最大1500V 直流电力线上高达25安的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabe、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 我想澄清一下、 如果 INA168配置了一个在其接地引脚的电源两端反向偏置的合适齐纳二极管、以确保不超过其建议的工作条件、例如以下应用手册(http://www.ti.com/lit/an/slla190/slla190.pdf)中所述、那么它只能处理400V 共模。  实际上、还有一些具有类似架构的器件、也可以使用适当的齐纳二极管针对该共模电压进行配置。  其中包括 INA138、INA139和 INA169。  如果您遵循上述应用手册中概述的指南、则应能够设计高于400V 的电压。   除了上面提到的方法之外、我们还有几个 TI 参考设计、它们可以帮助您设计解决方案。  这些设计可测量大总线电压电源的电流、并可通过适当的调整为1500V 总线量身定制。  其中包括 http://www.ti.com/lit/ug/tidudp5/tidudp5.pdf、 http://www.ti.com/lit/ug/tidu849/tidu849.pdf和 www.ti.com/.../slau521.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simmons 先生:

     

    来自核心时间解决方案的问候。

     

    我随此邮件附上了我的项目方框图。 请告诉我、您可以如何以及哪个部分为您的器件提供支持、并请向我提供器件型号、以便我可以研究其可行性。 如果您能与当地经销商联系、那将会更好。

    e2e.ti.com/.../Block-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabe、

    如果我理解正确、您所需的电流感应实现方式如下图所示。  我认为 INA260搭配 ISOW7842可帮助您实现所需目标。  以下应用手册详细介绍了配置。  其中一个注释专门用于太阳能汇流箱。

      http://www.ti.com/lit/ug/tidudm5/tidudm5.pdf 和 http://www.ti.com/lit/ug/tidudp5/tidudp5.pdf。 

    在这些应用手册中、INA260由 ISOW7842生成的隔离式电源供电、因此可将其置于高压高侧配置中。  仔细查看这些说明、如果您需要进一步澄清、请告诉我。