This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:输出特性

Guru**** 2676145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712736/lmh7322-output-characteristics

器件型号:LMH7322

您好!

我们的客户使用 LMH7322、有一些问题。

1)在输出特性中、  

VOH:VCCO-1.1V

电压:VCCO-1.5V

为什么 VOD 为360mV? 是400mV 吗?

2) 2) LMH7322是否能够与 CML 配合使用?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    1) 1) VOD 为典型值、可能会因电源配置而异。

    2) 2)我们尚未测试此器件是否与 CML 配合使用、但这可能是可行的。

    此致、
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaskaran、

    感谢你的答复。

    我知道 VOD 是一个典型值。
    VOH、VOL 和 VOD 是直流特性。
    VOH 和 VOL 的 VOD 减法是吗?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我认为这是一个四舍五入的问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。
    也许、这是一个舍入问题。

    谢谢、
    Naoki Aoyama