This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:关于间歇性操作

Guru**** 2503345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707230/trf37d73-about-intermittent-operation

器件型号:TRF37D73

您好、支持团队、

我们的客户正在学习使用 TRF37D73。
客户尝试间歇性地运行 TRF37D73。
因此、脉冲 Vcc 电压(3.3V)将施加到 IC。
  施加的电压:0V/3.3V
  施加的频率:1kHz 至几百 kHz
  占空比:大约20%

-这种用法是否没有问题?
-在 IC 工作期间(Vcc 电压为3.3V 期间)、是否存在输出信号振荡或变得异常的问题?
(我们了解在0V -> 3.3V / 3.3V -> 0V 的转换状态下无法获得正常输出)


我们还有另一个问题
TRF37D73中的晶体管是否为 MOSFET、双极晶体管?
栅极或基极电极的材料是什么? 是多硅?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori、

    为什么不使用 TRF37D73的 PWDN 引脚?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai-San、

    感谢你的答复。

    现在我不知道客户为什么不使用 PWDN。
    因此、我将很快与客户确认。

    顺便说一下、如果使用 PWDN 进行间歇性操作、是否存在输出将变得不稳定的问题?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori、

    我没有看到 PWDN 间歇性操作有任何问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori-San、

    我建议使用 PWDN 引脚打开或关闭 TRF37D73、如 Kai 提到的。 由于输出偏置电感器的作用、从电源打开/关闭 TRF37D73可能会导致产生一些反电动势电流、这对于部件的长期可靠性而言可能是不可取的。

    此外、该器件是双极器件、其基极为多硅器件。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohon-San、

    感谢您的评论。
    如果使用 PWDN 进行间歇性操作、是否存在任何问题、使输出变得不稳定?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori-San、

    我看不到任何有关使用 PWDN 引脚实现间歇性运行时输出不稳定的问题。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohon-San、

    感谢你的建议。
    使用 PWDN 引脚打开或关闭 TRF37D73时、输出偏置电压是否发生变化?
    TRF37D73的射频输出端子是否像开路集电极?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori-San、

    很抱歉耽误你的答复。
    使用 PWDN 引脚打开或关闭 TRF37D73时、输出偏置电压不会改变。
    是的、TRF37D73的射频输出端子就像一个集电极开路。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohon-San、

    感谢您的信息。
    我的理解现在已经很清楚了。

    此致、
    M. Tachibana