请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF37D73 您好、支持团队、
我们的客户正在学习使用 TRF37D73。
客户尝试间歇性地运行 TRF37D73。
因此、脉冲 Vcc 电压(3.3V)将施加到 IC。
施加的电压:0V/3.3V
施加的频率:1kHz 至几百 kHz
占空比:大约20%
-这种用法是否没有问题?
-在 IC 工作期间(Vcc 电压为3.3V 期间)、是否存在输出信号振荡或变得异常的问题?
(我们了解在0V -> 3.3V / 3.3V -> 0V 的转换状态下无法获得正常输出)
我们还有另一个问题
TRF37D73中的晶体管是否为 MOSFET、双极晶体管?
栅极或基极电极的材料是什么? 是多硅?
此致、
M. Tachibana