This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:输入阻抗

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/689309/amc1311-input-impedance

器件型号:AMC1311

您好!

我将使用 AMC1311感应约2kV 的电压。 我根据数据表的第23页使用了一个电压偏差器。 我对 R1和 R2使用10Meg、对 Rsense 使用20k。 尽管如此、输入(和输出)上的电压远低于2V。  

是否建议使用额外的运算放大器来驱动 AMC1311?  
数据表确实显示了附加的电阻 RF 和 CF 建议的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您关注 AMC1311、欢迎参加论坛!

    您的数学计算已经完成、因此我不确定您看到的低于2V 的原因。 您确切读取的值是什么?

    您能否提供原理图的图片?

    对于此用例、无需使用额外的运算放大器来驱动 AMC1311的输入。

    滤波器设计取决于频率。 您的2kV 信号工作频率是多少?