This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:符合汽车标准的结果

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688117/opa564-q1-automotive-qualified-result

器件型号:OPA564-Q1

大家好、

在 OPA564-Q1数据表中、您刚才提到"符合汽车应用要求"、您是否建议 OPA564-Q1通过 AEC-Q100认证? 如果是、请与我们分享器件温度等级和 ESD 分类等级的结果吗? 但斯克。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在 TI Q1设计方面;TI 的 Q1产品符合 AEC-Q100标准、并且我们的"质量第一"产品系列继续发展、因为它为不需要变更控制或 Q100以外资质的应用提供了解决方案。 因此、OPA564-Q1符合 AEC-Q100标准。

    OPA564-Q1通过了2kV HBM (AEC-Q100-002)和500V CDM (AEC-Q100-011)标准、工作温度范围为-40 C 至+125 C。因此 、它符合 1级标准。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否需要其他有关 OPA564-Q1查询的帮助? 如果没有、请关闭此 E2E 咨询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程