This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:断电功能

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712299/ths4303-powerdown-functionality

器件型号:THS4303

你(们)好

我从数据表中知道、THS4303断电不能用作输出三态功能、但在断电情况下、S21过率是多少? 遗憾的是、数据表仅提供其他三个 S 参数的数字、而不提供 S21的数字。

此外、是否允许在断电模式下向 THS4303施加输入信号?

谢谢

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    S21过率应与数据表中显示的断电模式 S12非常相似、因为输出变为三态(或 S22显示的高阻抗)、并且从同相输入到输出具有完全隔离。 我假设您在同相配置中使用 THS4303。

    在断电模式下、只要输入电压被限制在数据表中提供的绝对最大额定电压或者+/-Vs 范围内、应该可以将输入信号施加到 THS4303。 查看第5页的 THS4303原理图、如果输入电压超过电源电压、输入 ESD 保护二极管将开始导通、为了保护输入、应始终避免此操作。

    此致、
    Rohit