This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551IRUNR#39;s 标记:"4551""XJ51"、哪一项正确?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712684/ths4551-ths4551irunr-s-marking-4551-and-xj51-which-is-right

器件型号:THS4551

尊敬的 TI 团队:

我们从 Mouser 和 Arrow 购买了 THS4551IRUNR、其标记为"XJ51"、但规格显示标记应为"4551"、我们很困惑。

您能否确认标记"XJ51"是否正确、我们担心材料不正确、请尽快帮助确认此问题。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将查看 THS4551器件标识、稍后我们将回复。

    此致、
    Rohit