This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:VDD = 0V 时的允许输入电压范围

Guru**** 2561570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688776/tlc272-allowable-input-voltage-range-in-casse-of-vdd-0v

器件型号:TLC272

大家好、

在我客户的用例中、当 VDD 为0V 时、可能会发生 V+= 2.5V 的情况。
此情况是否存在任何问题?  当 VDD = 0V 时、相对于 GND、允许的最大输入电压是多少?

此致、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuhiko、您好!

    为了防止闩锁并防止输入电路损坏、输入电流应限制在5mA 以下。 因此、在 TLC272的输入引脚上串联一个1k 限流电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kai!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    Wasa、

    如果在运算放大器 VCC 为0V 时出现电压的情况经常发生、我们建议您将流入引脚的电流保持在远低于+/-5mA 绝对最大限制。  请考虑将电流保持在500uA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    这对我来说是非常有用的信息!! 谢谢! 我不知道...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    谢谢。
    我的客户案例是2.5V、其中42V 除以309K 和20K。 因此输入偏置电流必须远小于500uA。

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Wasa、

    当运算放大器没有功率但存在输入时、输入电流仅为500uA。 为放大器供电时、输入偏置电流将是典型的数据表规格级别。