This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:针对+-5Vcc 的 TL074输出电压

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713236/tl074-tl074-outy-voltage-for--5vcc

器件型号:TL074
主题中讨论的其他器件: TL052

你好

我对放大器 TL074 fot +-5Vcc 的最小输出电压有疑问

在您的数据表中、您只为+-15Vcc 提供此数据、并且您会根据 VCC 显示一个很棒的典型值

您能不能说、从45ºC μ A 到85ºC μ A、+-5Vcc 的最小输出电压是多少?

非常感谢您的关注

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    TL052具有+/-5V 电源电压下的输出电压规格。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    该器件的特性并非为+/-5V 时的性能、因此我们可以提供典型数据。 正如 Kai 提到的、如果您在特定电源电压下需要保证性能、我建议查看 TL052等其他器件、其中提供了最小值。

    最棒的
    Paul