This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:电压采样、交流电压、噪声、传感器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, OPA2171, AMC1200, UCC27424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688508/amc1200-q1-voltage-sampling-ac-voltage-noise-sensor

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2171AMC1200UCC27424

大家好,首先感谢您阅读我的问题。

我遇到了以下问题:

L1和 N1是输入交流电压-220VAC。

我通过 AMC1200-Q1获取电压,然后通过 OPA2171放大扩散信号->以进行 PFC 控制  

但是、当交流输入电压上升到200VAC (3kW)时、我增加 了 LLC 中而非 PFC 中 MOSFET 的工作频率、交流电压信号 PFC_in_UAC 具有直流失调电压。

我不知道为什么感测到的交流电压信号具有直流偏移、但我怀疑频率的增加会影响 它。

我应该如何设计交流电压采样电路?

如果我在 AMC1200前面添加一个 OPA、如    www.ti.com.cn/.../tidrv40a.pdf 中的图所示

导致直流电压偏置的原因是什么?

再次感谢你。

祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我们谈论的是什么直流电压?

    是否确定您从未违反 AMC1200的输入电压范围规格? 您能否测量以 GND2为基准的 VINN 和 VINP 处的电势?

    断开 OPA2171电路与 AMC1200输出的连接、并在 VOUTP 和 VOUTN 之间直接连接 DVM。 是否仍然可以看到直流偏移?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 AMC1200!

    除了 Kai 提出的问题之外、MOSFET 的工作频率值是多少?

    Kai、

    感谢您的发帖!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vac_max=220*2^0.5=311V

    VINP-VINN=311*460/(150k*8+460)=120mV  <250mV

    VINP-GND=60mV

    因此、我认为它没有违反共模 范围和差模范围。

    LLC 中 MOSFET 的工作频率可达120kHz~170kHz。

    我再次测量了它,并通过增加 LLC 中的 Mos 工作频率来提高1.65V Ris.

    我找不到1.65V 上升的原因。

    1.65V 和频率之间的唯一链路是 GND1。

    GND1是隔离式栅极驱动器(UCC27424)的灌浆、1.65V 是否流经 GND1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您是否考虑过 R27会破坏差分放大器 OP1A 的对称性? 您是否还认为 R27的右侧可能不完全处于1.65V? 左侧将会、但右侧会怎样?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先感谢您的回复。

    我通过两种方式更改了它。

    短路电压跟随器  

    实际上、我曾像下图那样短接过电压折返器、但效果不好

    2.将 R27的值从1k 更改为100Ω Ω

    它也不能很好地工作。

    1、65V 的电压上升的现象对最终的诉讼有很大的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您可以将 R23减小到14k。 R23 + R27再次为15k。

    Kai