This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:您是否有 LVM393上升/ f公平 输出的任何数据。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712765/lmv393-do-you-have-any-data-of-out-rising-faiii-of-lvm393

器件型号:LMV393

 大家好、

 我的一位客户希望获得 LMV393输出上升时间/下降时间(TR/TF?) 用于新产品的数据。

 如果您有这些数据、请告诉我吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    下降时间通常为350ns (10/90%)

    上升时间完全取决于上拉电阻器和输出容性负载的时间常数、因为它是集电极开路输出。 通常约为500ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢您的快速回复。

    请告诉我上升时间条件吗?
    它是 Rpullup=5.1k Ω、CL=50pF、Vpullup=5V 吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    上升沿将呈指数级、因为它是一个充电 RC 电路。 因此使用4个50p 和5.1k 的时间常数来计算该图。

    这是一个方便的 RC 电荷计算器-您可以使用各种 R、C 和阈值。

    mustcalculate.com/.../capacitorchargeanddischarge.php

    我使用0.5至4.5V 获得560ns -这大概是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    我了解并感谢您提供有用工具的 URL。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。