This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:LMP9100

Guru**** 2793835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688832/lmp91000-lmp9100

器件型号:LMP91000

尊敬的社区:      

我使用 的是 lmp91000 和 Alphasense 的传感器 O2-M2。

我用于传感器 O2-M2的设置如下:

LMP91000_TIA_GAIN_350K| LMP91000_RLOAD_100欧姆
LMP91000_REF_SOURCE_INT | LMP91000_INT_Z_50PCT| LMP91000_BIAS_SIGn_POS| LMP91000_BIAS_0PCT
LMP91000_FET_SHORT_禁用| LMP91000_OP_MODE_amometric

下图显示了如何连接 LMP91000和传感器

我的问题是输出电压、我的万用表无法读取任何电压。  

我的连接或配置有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在该方案中、我忘记将 MENB 引脚接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    尝试使用7k 的 RTIA。

    或者、您也可以按照 LMP91000数据表的图25所示为传感器接线。 从低增益开始、并提高到所需的水平。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    问题是我的设置为350k。 我尝试使用7k、工作正常、但使用3.5k 工作更好。 现在、我的微控制器读取2.11V、比如20.9%的氧气。

    非常感谢 Kai

    Victor López í a