This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:偏置电流与温度间的关系

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA827, OPA2140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688660/opa140-bias-current-vs-tempertature

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA827OPA2140

OPA140的 IB (偏置电流)与温度间的关系是否有任何可用数据?  我想将 OPA140用于增益为10M 的 TIA、因此 IB 至关重要。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我想、输入偏置电流将表现出与大多数其他 FET 运算放大器相同的强烈温度相关性:输入偏置电流将随温度呈指数式增加。 您可以查看 OPA827的数据表(图14)。 我想 OPA140和 OPA827在输入偏置电流方面的行为相当相似。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我 搜索了我的文件、找到了一个显示 OPA2140的实际测量 IB 与温度间关系的图。 OPA2140是 OPA140的双通道器件、Ib 对于它们应该非常相似。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程