This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA835:OPA835非对称电源

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688319/opa835-opa835-asymmetric-power-supply

器件型号:OPA835

大家好、

我的客户希望使用 OPA835来实现反相放大器。  输入信号 为±100mV。 增益设置为5。 但是、由于电源限制、VS+为3.6V、VS-为-1V。 使用 +3.6V~-1V 的非对称电源是否可靠?

此致、

韦恩

     

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    非反相输入连接到 GND (0V)? 这一点没有任何伤害。 电路将正常工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    是的。 应该可以使用具有+3.6V 至-1V 非对称电源的 OPA835。 如有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Rohit