This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:OPA365输入阻抗

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688321/opa365-opa365-input-impedance

器件型号:OPA365

OPA365输入端子的输入阻抗规格是多少? 在数据表中、它仅提到它具有"高输入阻抗"、但其规格中没有列出任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    输入偏置电流极低、因此输入阻抗完全由输入电容决定。 即使在低频时、输入电容引起的输入电流也比静态输入偏置电流高几十倍。

    此外、如果您看一下数据表的图6、可以看到输入偏置电流几乎没有变化、输入电压为 VCM=Vcc/2。 很难估算您是否可以应用欧姆定律。 在数据表中的这种情况下、仅给出输入电容和输入偏置电流、但不提供输入电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    OPA365器件具有输入阻抗大于1 Ω 或10^12 Ω 的 CMOS 输入。 这就是输入偏置电流非常低的原因、大约为+/-10pF 最大值

    此致、
    Rohit